结果:找到"esp8266 红外测温 定位 gps",相关内容585条
- 红外火焰检测模块验证失败,寻找大神帮助
- 最近自己设计做了一个红外火焰检测模块,打板验证时发现不能正常使用,检测不到火焰,寻求大神帮助看一下原理图是否有问题?万分感谢!
- 所属专栏: 模块答疑 标签: 红外火焰检测 发帖人:night 发帖时间:2022-12-13 20:55:00
- 迪米科技-数字照度计方案
- 一、方案说明照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量照度的仪器仪表。就是测量物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比,照度计通常是由硒光电池或硅光电池配合滤光片。光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。我司方案采用硅光电池DM1002传感器,MCU通过ADC采集传感器光信号,将其转换为数字显示出来。二、功能说明:1.手动切换量程;2.数据保持功能;3.最大值和最小值功能;4.31/2位LCD显示;5.单位转换功能Fc/Lux6.超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD显...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式技术、红外测温 发帖人:玩转测温 发帖时间:2022-10-20 09:42:00
- 迪米DM21056多点红外温度传感器如何精确实现测温的?
- DM21056是实时测量物体表面温度并通过串口显示出来,应用16*12的多点红外温度传感器,其技术参数为:视场角FOV及适用距离:110°x75°适用30-50cm距离;55°x35°适用50-80cm距离测量温度范围:0-200°测量精度:实测模式(0-300℃)±1°±2%人体模式(32-45℃)±0.5℃分辨率:0.1℃工作环境温度:0°Cto50°C环境相对湿度:95%RH工作电压:3.3V工作电流:<70mADM21056设计结构尺寸图(mm):模组PCB尺寸图:主板PCB(如图4-1-1):36.5x18.5x1.6mmDM21056传感器尺寸55°x35°:110°x75...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式技术 红外测温 发帖人:玩转测温 发帖时间:2022-10-19 10:16:00
- ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端
- 产品介绍ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端支持标准ibeacon格式报文,支持IOS和Android系统,支持微信摇一摇功能。广播报文携带经过校准的1米远RSSI强度值,当本终端部署于室内固定位置时,配合接收端接收到这些信号并计算距离,实现室内定位功能,接收端可以是手机或者智工运维公司自研的胸卡型4G+GPS定位终端。支持手机APP调整发射信号强度,部署时可以调整终端的信号覆盖范围。如果多个终端组合使用,多个关联的定位信息同时传输到后台,通过后台的定位算法可以得到精确的位置。终端支持定制功能,例如添加温湿度,烟雾,PM2.5等传感器,接收机可以把这些数据采集并发到云端。广泛应用于园...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: ibeacon 定位终端 室内外定位 发帖人:gavinpeng 发帖时间:2022-04-14 16:54:00
- 基于esp8266的红外测温定位功能求助
- 如题,本人非物联网或相关电子专业,所以描述问题可能会不太准确。我想用esp8266mlx96014还有小一点的gps来做一个记录体温和轨迹变化的功能。其中还有个功能,我目前想不到任何思路,就是当两个设备互相检测到信号并且距离小于1米时就会报警,蓝牙和gps误差太大了,问了很多人都说实现不了,不知道社区的朋友们有没有什么骚操作呢。
- 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 红外测温 定位 gps 发帖人:ybspro 发帖时间:2021-09-17 10:10:00
- GPS定位器芯片GPS定位器IC低功耗H6203惠海半导体
- GPS定位器芯片GPS定位器IC低功耗H6203惠海半导体东莞惠海半导体有限公司提供DC-DC宽电压8-150V输入的降压恒压芯片H620X系列,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。惠海半导体针对GPS定位器/防盗器/报警器,推出宽压8-120V输入,内置150V高压MOS,具有低待机功耗、低纹波、高效率等优势的降压稳压芯片H6203。【惠海半导体H6203概述】惠海半导体H6203是支持宽电压8-120V输入的开关降压型DC-DC的控制器,内置150V-9A的高压MOS。惠海...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GPS定位器芯片 GPS定位器IC 低功耗 发帖人:东莞市惠海半导体 发帖时间:2020-09-18 14:41:00
- BM43THA是一款高灵敏红外传感测温枪的主控芯片
- BM43THA产品这是一款整合在TO‐46封装中的高灵敏红外温度计,TO-46常用于耳式温度计产品。此款性价比极高的超小型非接触式温度计TO-46封装中内置了热电堆感应器和信号调节芯片,使其能够准确的以数字形式显示测得温度。BM43THA产品的感应元件是一款带有可感受目标红外辐射的微机械振膜芯片。BestowMascot的这种技术经过医疗和汽车温度测量领域中的应用,已经得到了充分的证实。温度计中定制的信号调节芯片能够放大并数字化感应振膜上的热电偶产生的微小电压,同时芯片内置存储器中储存了工厂设定的刻度参数,能够用来准确的计算目标体的温度。数字形式显示的温度是完全线性的,并且会对环境温度进行补...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测温枪红外传感 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-02-28 10:41:00
- GPS/BD双模授时模块
- 华迅HX6517T模块是一款支持北斗B1和GPSL1的高性能双系统精密授时模块。?灵活的模式选择:支持GPS模式,BD模式和GPS/BD联合授时模式?高灵敏度:业界领先的捕获和跟踪灵敏度?单星授时功能;当卫星颗数仅有一颗时也能准确授时?优异的PPS波动性能?优异的弱信号授时性能?兼容其它厂家模块技术支持:QQ:735078387
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: GPS BD 定位 授时 芯片 模块 发帖人:航天华迅 发帖时间:2019-07-15 11:15:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:温湿度数据上传OneNET云端显示
- 一、方案简介本方案基于GD32E231C8T6,M23内核的单片机。外设部分使用了ESP-8266WIFI模块,这应该是目前市面上最受开发者喜爱,最省钱的无线连接方案了。主核心厂家是乐鑫。SHT20,温湿度传感器,以及BH1750光照度传感器,0.96寸的OLED显示屏(128*64有效像素点)。其中两个传感器和屏都是采用IIC总线方式进行通信,节约了I/O口的使用量。本方案特点是采用了一个无线模块,可以通过家中路由器,连接到外网,最终通过中移OneNet,云协议连接到云端,可以通过网页实时查看到数据。二、GD32E231X产品简介GD32E231系列多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: ESP8266 OneNET 温湿度 发帖人:飞扬的青春 发帖时间:2019-05-19 21:29:00
- 请教红外通信时候接收端用红外二极管还是红外三极管好?
- 请教红外通信时候接收端用红外二极管还是红外三极管好?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 红外 发帖人:ybbmdf 发帖时间:2017-08-24 16:30:00
返回